This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:启动峰值至峰值过压振幅

Guru**** 2932100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1096204/lmh0397-launch-amplitude-of-peak-to-peak-over-voltage

部件号:LMH0397
如果发射振幅超过最大振幅0.88Vp-p @额态模式和0.44Vp-p @分离模式,会发生什么情况? 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问候,

    在这些条件下,尚未对设备进行特征分析,因此数据表规格(如电缆伸出距离或抖动)未知。 建议按照数据表中的说明操作设备。

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nasser:
    感谢您的回复。
    如何操作设备?
    我还有另一个问题。
    我将在新产品中使用LMH0397。 我需要有关设备终端引脚SDI_IO+和SDI_IO-具有保护电路的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问候,

    SDI_IO引脚保护在数据表中指定为ESD公差。 此保护级别可能不符合您的要求。 某些客户使用极低电容的外部ESD保护设备。 您可能需要与ESD保护部件供应商讨论此问题。

    此致,Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nasser:

    我正在与撒哈拉合作,这里有一些相关的问题。

    1.我们关注输入信号电平"VSDI_IO_launch "是否超出您建议的操作条件,不像ESD Serge,而是面对高电平发射器。

    以下假设是否正确?

    -如果输入电压在ABS最大额定值- 0.5 至2.75 V范围内,则可靠性不是问题。

    -前端电路可能饱和,然后减少眼部开度。

    2. 为了更精确地预期前端放大器的功能,我们想知道正常模式和分流模式的-6dB控制电路结构。 哪个是正确的图像?

    - NFB环路增益更改为降低-6dB增益。

    前端添加了-6dB的衬垫衰减器。

    此致,

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问候,

    1)。 它取决于输入电压。 如果在较长的时间内为1.2 或1.2V,则可能会影响可靠性,因为这可能会导致金属迁移。 在低端方面,我们不期望会出现问题。

    2)。 在前端添加了-6dB衰减器

    我们的建议是保持在数据表建议的参数范围内。 未对超出此范围的参数进行特征参数和验证。

    此致,Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳赛尔,

    感谢您提供宝贵的信息。

    我们将继续创建新设计。

    此致,

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳赛尔,

    感谢您提供宝贵的信息。

    我们将继续创建新设计。

    此致,

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我们将关闭此案例。

    此致,Nasser