This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:电感器总等效阻抗问题

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000, THS6222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1100469/thvd8000-inductor-total-equivalent-impedance-question

部件号:THVD8000
主题中讨论的其他部件: THS6222

大家好,

应选择并行聚合阻抗,以便载波频率的总等效阻抗为Z≥375 Ω。 这假定RS-485负载带有60 Ω 端接。 如果应用中未使用端接,则载波频率的总等效阻抗可降低至Z≥60 Ω。

问题:

为什么等效阻抗应该大于 375欧姆,带有60欧姆的终端RL? 375hmn是如何产生的? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,苔丝,

    在RS-485标准中,它定义总线以支持32个"单位负载",实际上是其他收发器。 32个单元的负载与RS-485标准定义的最小输入阻抗12K并联(某些器件可以超过1.2万的最小值,但这是RS-485兼容器件的绝对最小值) -32 12K并联阻抗等于375欧姆-这意味着符合RS-485的驱动器在A和B线路上对地的最小阻抗为375欧姆。 由于THVD8000方程假定电感器是交流接地的,因此THVD8000驱动器将电感视为"接地"。 这就是375欧姆数字的来源。 由于忽略了THVD8000的输入阻抗,它的近似值较小-但只有几个节点,它们在很大程度上可以被忽略-但是,如果系统中存在更多THVD8000节点,则您也需要更多地考虑它的作用。 如果低于375欧姆,则可能存在降低通信信号或可能对驾驶员造成过度压力的风险。  

    有多种方法可通过低阻抗电源线路驱动通信(无需375欧姆),但这将包括添加线路驱动器(如THS6222)来提供额外的电流。 我们有一份应用说明,应在接下来的2-3周内发布到TI.com上,其中包含有关这些实施类型的信息,前提是375欧姆限制 对于您的应用来说太大。  

    如果您有任何其他问题,请告诉我,如果您有需要,我可以在新申请报告出来时向您发送链接!

    最佳,

    Parker Dodson