This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:LVDS桥接IC与MIPI CSI-2兼容

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1100515/sn65dsi83-lvds-bridge-ic-compatible-with-mipi-csi-2

部件号:SN65DSI83

您好,

数据表的轮廓显示了MIPI DSI至LVDS桥接器。 是否可以使用MIPI CSI-2进行输入?

如果无法输入,请告诉我替代产品。

谢谢!

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Astro

    SN65DSI83仅与DSI输入兼容。 遗憾的是,我们没有任何将MIPI CSI -2转换为LVDS的IC。

    谢谢

    David