This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306-Q1:最大带宽是多少?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1100464/pca9306-q1-what-s-the-maximum-bandwidth

部件号:PCA9306-Q1

您好,

在客户的应用中,FM+模式下的I2C,高达1Mbit/s,PCA9306-Q1是否能满足这一要求? 如果不是,建议是什么?

谢谢!

B&R

元

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    元,

    PCA9306-Q1能够以极高的速度(高达或甚至超过100 MHz)运行,具体取决于应用。 有关详细说明,请参阅数据表中标题为"PCA9306-Q1 Bandwidth"的10.2 .2.3 部分。

    最佳,

    Danny