This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811SEVM:テストモード変更方法

Guru**** 1825110 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811SEVM, USB-2-MDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1099613/dp83tc811sevm

部件号:DP83TC811SEVM
主题中讨论的其他部件: MSP-EXP430G2USB-2-MDIODP83TC811

DP83TC811SEVMに搭载されているPHYのテストモード変更方法を详しく知りたい。

MSP-M ü EXP430G2を所有しています。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    您是否能够读/写寄存器? 您可以 在此处找到我们的USB-2-MDIO指南。  

    有关  如何更改PHY测试模式的详细信息,请参阅DP83TC811数据表中的8.3 Built-In Self-Test,8.3 .3.5 3.6 Loopback Modes和8.3 4 Compliance Test Modes。  

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连络ありがとう。

    USB-2-MDIOを利用してレジスタの読み取りは出来ますが、书き込みができません。μ m

    0836を読みとり后、0010のデータを书き込んでも0000が読み取れます。0000。

    书込み方法を教えてくれますか?

    ありがとう

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    您正在写入错误的值以注册0x0836,并尝试写入只读位。

    要启用测试模式1,应写入0x2000以注册0x0836。  

    有关如何启用每个测试模式的信息,请参阅以下报告的附录A: https://www.ti.com/lit/an/snla276/snla276.pdf

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    こんにちは

    あなたのおかげで解决出来ました。

    ありがとう。