This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR810:交流线性和直流线性是什么意思?

Guru**** 2696775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1100201/ds160pr810-what-do-the-ac-linearity-and-dc-linearity-mean

部件号:DS160PR810

您好,专家,

请问 交流线性和直流线性是什么意思?

我们是否有任何材料或精密实验室视频可以解释此问题?

巴西,

陈亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaron,

    交流线性是指我们可以通过设备传递的信号的高频内容量。 而直流线性意味着信号的低频内容可以通过设备传递多少。  

    对于交流线性,我们使用8GHz信号并不断提高信号水平,并检查线性。

    对于直流线性,我们使用大约10MHz的信号并不断增加信号水平,然后再次检查线性。

    此致,Nasser