This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOS101:输出上拉/下拉电流

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOS101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1100078/tios101-out-pull-up-down-current

部件号:TIOS101

您好,

TOIS101数据表将"输出上/下拉电流"指定为50uA。
我的客户想知道此漏电流来自设备中的哪个位置,以了解此设备行为。
请您解释一下。

此致,
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Oba-San,

    当EN值较低时,仍有一些非常轻微的偏置,可能会显示在TIOS101上。 换言之,如果EN =低,In =低,而您强制OUT =高,则此处的泄漏电流为下拉电流。 或者,如果EN =低,In =高,而您强制OUT =低,则在这种情况下,泄漏电流为上拉电流。

    如果In = Out,则不应在此引脚上看到泄漏上拉电流或下拉电流。

    最佳,

    Danny