主题中讨论的其他部件:Alp,
您好TI-Forum:
我们经常出现这样的情况,即整体边缘分析看起来不错,但频闪灯位置8 非常糟糕,即使周围的STobe位置有许多可通过的均衡器级别。
我看过不同均衡水平的CML-Out,眼睛和一般波形看起来都很正常(没有突然的凹进,尤其是在中间)。 我找不到任何迹象,说明为什么在大多数均衡器级别中,频闪灯位置8会产生错误,而6,7,9,10和11不会产生错误。
当然,错误的频率可能足够高,使SP无法通过边界分析,但不会太频繁,以至于我可以随便看一眼波形/眼睛就看到它。
15 m 电缆示例:
这些可能是15 m 电缆的稳定连接,但由于频闪灯位置8,无法通过边缘分析应用报告中的标准。


5 m 电缆示例:


( 每条电缆的不同边距分析图来自同轴电缆上的不同电流)
另外:在边缘分析应用报告中显示,频闪灯位置14对应于眼睛的最左侧,0对应于最右侧。 数据在GUI (ALP)中显示的方式以及作为CSV导出的内容从0到14,因此基本上会使眼睛翻转。 我认为以另一种方式显示频闪灯位置会更好,更直观。
此致,
Teresa Fehr