This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3869万HM:标识PHY地址

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1100059/dp83869hm-identifying-the-phy-address

部件号:DP8.3869万HM

您好,

我们正在开发Xilinx的评估板,ZCU104 (使用8.3867万 PHY)和自定义板(使用DP8.3869万HM PHY)。 我们在这些主板上运行Linux,并从用户空间执行PHY寄存器访问。 主板上的以太网活动没有问题。

我们按照此链接中提到的步骤读取或写入PHY寄存器:

xilinx-wiki.atlassian.net/.../Reading PHY通过PHY Management GEM寄存器通过MDIO进行注册

执行此寄存器访问所需的参数之一是知道PHY地址。 我们已使用ethtool应用程序将8.3867万和8.3869万 PHY中的值分别标识为0xc和0x5。 我们想知道这是PHY中硬编码的默认值,还是该值可以在板上更改。 是否有办法通过在某处书写来修改此值以满足我们的需求?

谢谢!

阿拉文德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aravind:  

    PHY地址可由硬件引导带选择,其值介于0x0和0xF之间。 请参阅 DP8.3869万数据表中的9.5 1部分和表11 以了解如何配置。 有关  相同信息,请参阅DP8.3867万数据表中的表6。  

    谢谢!

    David