This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B715:2个IC使用I2C (P82B715和PCF8575)连接在一起-是否有问题?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8575, P82B715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1101446/p82b715-2-ic-connected-together-using-i2c-p82b715-and-pcf8575---any-issue

部件号:P82B715
主题中讨论的其他部件:PCF8575,

Dar先生/女士,

我可以与您确认一下:

  • 我们使用I2C (P82B715和PCF8575)将2个IC连接在一起
  • P82B715是I2C缓冲器,Vcc是5V。
  • PCF8575是IO扩展器,Vcc是3.3V
  • 我们将他们的I2C连接在一起,并将电压提高到3.3V。
  • 到目前为止,我们的原型主板工作正常,但连接是否正确? 我们担心批量生产过程中会出现其他间歇性问题!

此致,

公里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,KPK:

    您绝对可以将这些设备一起使用。 如果你给我发了一个示意图,我可以帮你看一下。

    我的一个问题是,您是否使用两个P82B715通过长电缆(高电容)驱动I2C信号? 或者您只是想缓冲信号吗?  

    最佳,

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    我已将原理图私下发送给您。 请帮助您查看。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,KPK:

    您可以发送电子邮件至 c-ayoub@ti.com ,我们可以离线讨论原理图。 由于我们要将其移至脱机状态,我将关闭该线程。

    最佳,

    Chris