This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0324:电缆均衡器兼容3G-SDI和CoaXPress 3G

Guru**** 2791305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1102822/lmh0324-cable-equalizer-compatible-3g-sdi-and-coaxpress-3g

部件号:LMH0324

尊敬的先生:

我正在寻找与3G-SDI和CoaXPress 3G兼容的电缆均衡器,您是否有这样的设备?

如果不是,可以考虑采用1:2线缆均衡器的多路复用,对于SDI,我们目前使用LMH0324,对于CoaXPress,您有什么建议吗?

此致,

特里斯坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tristan,您好!

    CoaxPress还需要通过电缆和I2C通信供电-通过75欧姆同轴电缆。 在TI,我们支持不支持的SDI/SMPTE应用。 您可以使用外部无源组件来支持具有LMH0324的CoaxPress;但是,这些额外无源组件会违反SMPTE要求并影响电缆范围。

    此致,Nasser