This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT41:如何处理非使用引脚

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT41, SN65LVDT14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1102740/sn65lvdt41-how-to-handle-non-use-pins

部件号:SN65LVDT41
主题中讨论的其它部件: SN65LVDT14

我们计划将SN65LVDT41用作从SPT到LVDS的转换器。 在这种情况下,不使用1个LVDS通道。

问题是,哪个针脚设置最适合非用例? 例如,我们不在SN65LVDT41中使用1D到1D/1Z部分。

我们是否应该将1D设置为GND并保留1D/1Z以打开?

另一方面,SN65LVDT14可用作SN61LVDT41的接收器。

在这种情况下,1A/1B至1D部分不适用于我们的情况。 我们应该如何处理这些不使用的引脚。

我们应该将1A/1B和1D留给GND还是留给Open?

提前感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输出可以保持打开状态。

    如数据表的表2和表3所示,未使用的输入可以保持打开状态,并将由于内部偏置而导致一致的状态。