This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA3.9306万-Q1:两侧是否适合1.8V电压,每个1V8都可以断电或通电?

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102-Q1, SN74LVC2G66, SN74LVC2G66-Q1, TS5A3166-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1101015/tca39306-q1-is-it-suitable-for-1-8v-on-both-side-each-1v8-may-power-off-or-power-on

部件号:TCA3.9306万-Q1
主题中讨论的其他部件: TXS0102-Q1, SN74LVC2G66, TCA3.9306万, SN74LVC2G66-Q1, TS5A3166-Q1

大家好

我正在寻找一个1V8 I2C隔离器芯片来隔离两个1.8V功率域(I2C电阻器上拉至)以用于汽车应用。

 两侧的电压可能单独断电。  I2C速度 是FM+。

 无需GPIO控制。 如果没有任何电源,I2C将断开,不会发生漏电。

TCA3.9306万-Q1是否适合此场景?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vref之间没有隔离;此设备不适用。

    您可能需要像TXS0102-Q1这样的转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Clemens

    感谢您的回复。

    TXS0102-Q1是 端口上的1.65 V至3.6 V,B 上的2.3 V至5.5 V,VCCB不能为1.8V。

    如果电路变为如下所示,VreF1和Vref2使用VCC2,是否可以隔离?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当VCC2启动时,两侧相互连接。 您可以用两根导线替换TCA。

    我建议使用像SN74LVC2G66这样的简单交换机,但它需要保持通电,并需要控制信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shan,

    对于TCA3.9306万-Q1设备,在您的配置中,当Vref1/Vref2为GND时,第1面和第2面为HIGH -Z 但是,根据TCA3.9306万的设计,如果VreF1为GND且Vref2侧通电,则在这种情况下,Vref2会有一些漏电流进入VreF1。  

    对于交换解决方案,如果您有问题或需要其他建议,我会将该主题重新分配给主题专家(请告诉我们,克里姆的建议是否适合您。)

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你让我在Bobby找我!

    Hey Shan,

    如果你只是想隔离I2C总线,Clemens的建议在这里是一个很好的建议,并且会起作用。 SN4LVC2G66也具有汽车版(SN74LVC2G66-Q1)。 它将能够支持FM+ I2C的电压和频率。 正如Clemens也提到的,您需要保持设备通电。  
    如果您还在寻找一种解决方案,在该解决方案中,VCC偶尔会断电,并且1V8 I2C信号可能仍在I/O处,那么您最好的选择是2x TS5A3166-Q1

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Rami,Bobby和Clemens。

    我认为你的建议是可行的。 但 最近,我 发现二极管PI4ULS5V202Q可以在两侧1.8V之间转换I2C,并且速度为2Mbps。

    我更喜欢  先尝试PI4ULS5V202Q。   

    谢谢你