This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:如何使用DS90UB960-Q1 EVM板测试余量?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1EVM, ALP, USB2ANY, DS90UB960-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1100571/ds90ub960-q1-how-to-use-ds90ub960-q1-evm-board-to-test-the-margin

部件号:DS90UB960-Q1
主题中讨论的其他部件:AlpUSB2ANY

我们的项目使用TI 953和TI960,我们希望使用DS90UB960-Q1EVM测试利润率。 它们之间的连接如下所示。

1. 我们将EVM上的PDB保持在低位

2.将硼钢上的SDA和SCL连接到 DS90UB960-Q1EVM上的J9。

3.使用12V直流电源 为ds90ub960-q1evm板供电。

完成上述操作后,我们将在PC上打开ALP应用程序。  在当前情况下,我们的主板运行正常,但从ALP的信息选项卡中, 没有可链接的端口。

请帮助检查与测试利润的连接是否存在任何问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Guihui:

    ALP中的“信息”选项卡显示连接到960 EVM的串行器的链路状态。 在您的设置中,没有通过FAKRA电缆连接至960 EVM的串行器,因此ALP表示没有连接串行器。 这是预期的结果。

    该设置将PC连接到960 EVM,并通过I2C总线将960 EVM连接到960 (B2)。 960 EVM具有内置MSP430和电压电平转换器,允许用户将I2C命令从PC发送到960 EVM上的I2C总线。

    为了测试953/960设置中的页边距,您必须将计算机连接到标有B2的960的I2C总线,然后在ALP中运行地图工具。

    您是否能够通过I2C总线将计算机连接至960 (B2)?

    我们有一个名为USB2ANY的工具,它将一根微型USB电缆连接到I2C总线,但我不确定您是否已经拥有这种或类似的设备。

    https://www.ti.com/tool/USB2ANY 

    最佳,

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Justin,您好!

    1.从“寄存器”选项卡中读取寄存器,单击“显示”按钮, 这些寄存器的所有值均为0x00。 这是否意味着PC未连接到TI960?

    我们只需将SDL和SDA连接到DS90UB960-Q1 EVM板上的J9,但J9具有4引脚(VDD,SCL,SDA,GND)。 我们是否还需要为J9提供Vdd和GND?

    2.如果我们将TI 953 (在我们的电路板上)连接到  DS90UB960-Q1 EVM板 ,并在EVM上保持PDB高电压。 我们 可以读取寄存器并测试利润。

    它们之间的连接如下所示。

    3.从“DS90UB960-Q1 EVM用户指南”中 ,我们可以看到

    DS90UB960-Q1 EVM板具有USB2ANY。 J9是上图中的"I2C连接器",不是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Guihui:

    1. 如果960 EVM上的所有寄存器都被读取为0x00,则PC上的ALP未正确连接到960 EVM。
      1. 将PC连接到960 EVM时,960 EVM是否已开机?
      2. 当您第一次打开ALP时,PC将充当I2C主控制器,并将I2C读取命令连续发送到960 EVM上的I2C总线,以便在ALP的“信息”选项卡中填充信息。 因此,如果在I2C总线上发送多个I2C主控或I2C命令,将会发生I2C冲突。 您能否确认960 I2C总线上没有发送其他I2C命令?
      3. 如果要通过电线连接不同的I2C总线,则需要连接SCL,SDA和GND引脚。 您不需要VDD至J9。
    2. 960 EVM具有内置USB2ANY模块,该模块使用MSP430微处理器和电压转换器,使您的PC可以通过I2C与960芯片进行通信。 MSP430将连接到960的I2C总线,并在I2C总线上输出I2C命令。 当您将计算机连接到960 EVM上的mini-USB端口时,您将PC连接到MSP430微处理器,该微处理器将通过ALP将PC命令转换为I2C命令。  
      1. J9只是直接路由到960芯片上I2C端口引脚的引脚插头。
      2. 可以购买单独的USB2ANY模块,该模块将包含MSP430微处理器和电压转换器,它们将提供PC和960芯片之间的接口。 您可以将USB2ANY连接到J9上的引脚插头,以便通过PC上的ALP与960芯片通信,而不是使用960 EVM上的微型USB端口。
      3. 如果您要将PC连接到定制960主板,我建议您购买USB2ANY,然后连接到960芯片的I2C端口。

    最佳,

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。