This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C752D:循环延迟

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1101595/tl16c752d-cycle-delay

部件号:TL16C752D

大家好,

 

我有一些关于周期延迟定义的问题。

在数据表上,图1和图2显示了一般写入/读取计时图。

 

对于书写,假设CS和IOW宽度不会改变,但会像下图一样重复,我应该如何定义t15d? 哪一个红色箭头是正确的(CS或IOW/R)

对于读取,假设CS和IOW宽度不变,但重复如下图所示,我应该如何定义t9d? 哪一个红色箭头是正确的(CS或IOW/R)?

 

 

此致,

库鲁米

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kurumi:

    此处定义的延迟时间显示了在下一个事务开始前IOR或IOW信号需要较高的情况下所需的最小延迟。 图1和图2显示了IOI/IOW上升边缘与同一信号下一下降边缘之间的时间。 此要求与交易的地址或芯片选择时间无关。  

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    理解,谢谢!

    此致,

    库鲁米