This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:如果HD3SS3220支持OTG

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1102523/hd3ss3220-if-hd3ss3220-support-otg

部件号:HD3SS3220

您好,

我们的主板需要支持OTG功能,我们已经与  迅驰进行了讨论,现在已经确定 ,如果ID针脚需要更改主机/设备的级别,而ID针脚更改级别 需要HD3SS3220过程,也就是说, 然后,C型连接 的PC,主板用作设备,HD3SS3220的ID针脚提供高电平,当OTG设备插入时,主板用作主机,ID针脚提供低电平。

因此,我们需要确认:

1.如果HD3SS3220可以满足我们的要求。

2.数据表显示  ,当它在DRP模式下工作时,它可以检查设备或主机模式,并控制ID引脚以输出高或低。

   如果HD3SS3220可以满足要求,  C型CC引脚应连接HD3SS3220? 是否还有其他值得注意的地方?  

  3.如果HD3SS3220可以满足要求,并且我们希望支持OTG,那么HD3SS3220是否需要驱动程序文件来支持? 如有需要,请提供帮助。

此致

凯林  

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯林:

       HD3SS3220可用作DRP (浮动)以支持OTG设备,C型CC引脚可 直接连接到HD3SS3220的CC引脚。 HD3S3220不需要特殊软件。

     什么是MPQq4228? ID引脚还用于控制C型连接器上的Vbus。 当DFP时,需要向C型连接器提供Vbus。

    此致

    Brian