This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS047:RJ45

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1102596/sn65lvds047-rj45

部件号:SN65LVDS047

您好,

你好。

客户必须为以太网连接(RJ45)设计模拟线路驱动电路。 凭借100BASE-TX标准的功能,这包括MLT-3和31.25MHz的发射频率。

他发现SN65LVDS***系列非常有前途。 有没有方法通过此芯片实现此目标? 有哪些优点和缺点?
如果没有,是否有其他可能的解决办法来解决这一问题?

非常感谢。

此致,

Ray Vincent