This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:由于R24=33欧姆,DP83TD510E-EVM发生USB问题事例错误

Guru**** 2756805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1102387/dp83td510e-evm-dp83td510e-evm-usb-issue-case-errors-due-to-r24-33-ohm

部件号:DP83TD510E-EVM

R24=33欧姆将使 板不工作。 更换为短路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fredrik,

    您的回答正确,我们目前正在对其进行用户指南更新。 感谢您指出这一点。

    --
    谢谢!

    林晓明