This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E6B06:TPD1E6B06DPLR主体标记褪色

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1102416/tpd1e6b06-tpd1e6b06dplr-body-marking-faded

部件号:TPD1E6B06

我们的客户观察了创客德州仪器(TI)的TPD1E6B06DPLR,AOI机器检测到由于身体标记褪色而导致的错误呼叫。 请建议能够拧紧激光标记和车身标记的尺寸。 是否为车身标记指定了任何规格?

以下是客户方面的一些建议,

  1. 是否能够将车身标记的规格调整为更深的车身标记激光标记?
  2. 增加主体标记每个单词的大小,它们是否可以请求3-4像素(45微米或60微米以上),以提高AOI机器的可读性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei How,

    听说他们在标记上遇到了困难,这很有趣。 以下是一些评论

    1. 2引脚设备:这是一个2引脚设备,因此引脚1标记是封装顶部的条或线,因此引脚1是顶部的引脚,引脚2是底部的引脚。 请帮助确认他们不像其他包裹一样寻找"圆点"。 他们可能需要调整其AOI以寻找这种类型的营销

    2. Birdirectional -如果对系统功能有任何疑虑,您 也可以让他们知道,尽管我们在数据表中指定了引脚1, 此器件是双向的,可以互换引脚1和引脚2,而不会对系统功能或ESD二极管的保护能力造成任何影响。 请参阅下面有关此问题的表和文章

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/posts/esd-fundamentals-part-5-reverse-working-voltage-breakdown-voltage-and-polarity-configuration