This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:绝对接点温度

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1101389/tusb8020b-absolute-junction-temperature

部件号:TUSB8020B

大家好,

此IC的最高结温是多少? 我在数据表中找到的唯一信息是建议的交叉点温度范围,即-40至105C。

数据表中没有最高结温的原因是什么?

谢谢你。

此致,
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,May,

    我们不指定绝对最大结温,设备不应在建议的结温范围之外工作。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN,您好!

    我的客户有以下问题,请参阅下面的详细信息。

    虽然我知道最好在推荐的条件下使用该部件,但我必须满足在高温下运行很短时间的要求。 您能否询问团队,在10-15°C的温度下工作30分钟是否完全不可接受,或者是否会造成零件使用寿命缩短的风险。 是否存在低功耗状态或"待机"模式,我们可以将设备置于这30分钟内? 如果105°C是真正的最高温度,您是否可以建议我们切换到其他部件?

    谢谢你。

    此致,
    5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,May,

    在建议的范围之外操作可能会导致可靠性问题,因此不建议使用。  我们没有集线器的结温更高。

    此致,

    JMMN