This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:DP ALT和3.1 Gen1

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB544, TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1095700/tusb544-dp-alt-and-usb3-1-gen1

部件号:TUSB544
主题中讨论的其他部件: TUSB422

我们希望使用TUSB544来制作 TYPEC转接器电缆,以实现DP ALT 3.1 和长度为5 m 的Gen1701。

我有两个问题:

问题1: 数据手册中的图39指出,应在电线的每一端添加TUSB544 IC。  我不太理解。 是否可以使用单芯片 来实现C到C应用?  B电路正常?  

问题2: 如果B电路正常, 是否可以双向使用源器和汇电流器?  还有  其他更好的IC建议,谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    数据表中的图39显示了TUSB544用于源和接收器设计,它不用于电缆实施。  

    对于有源线缆实施,只要将总线缆损耗保持在7dB损耗的规格范围内,您就可以使用一个TUSB544。 它将支持双向通信。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David  

          我们希望使用 TUSB544开发USBC第1代有源电缆,长度 5M。我们将在3.1  和DisplayPort模式的2通道中使用GPIO模式配置tusb544

    ,是否需要PD IC?  如果需要PD IC,  是否应  向TUSB544提供翻转控制信号?

    您是否有类似的应用 原理图,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们是否知道5 m 电缆的插入损耗?  

    使用USB Type-C规范中的参考性电缆损耗,  

    对于30AWG,在频率为2.5GHz的Nyquist时损耗为2.5dB/m。 5 m 电缆总损耗为12.5dB。 7dB损耗是USB兼容主机和接收器可以支持的最大电缆损耗,因此TUSB544需要支持额外的5.5dB,该值在其RX EQ补偿范围内。 因此您只需要一个TUSB544。  

    您还需要TUSB422来侦听CC1/CC2总线以确定Type-C方向。 TUSB422随后会通过I2C总线向微控制器报告方向,然后微控制器将相应地将TUSB544设置为正常/翻转。

    谢谢

    David