This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:设置端口功能(端口电源)

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1102294/tusb8042a-set-port-feature-port-power

部件号:TUSB8042A

大家好,

我在寻找一种使用USB接口调试系统的解决方案。  

我需要USB主机IC通过USB电缆向USB集线器IC发送“Set Poet Feature (port POWER)”命令。  

这只是调试目的,不需要其他功能,只需通过USB电缆发送此命令。  

如果您有解决方案,您能提供建议吗?  

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shinji Tsunli,

    TI没有可强制USB主机发送set port feature (端口电源)命令的应用程序或已知应用程序。  它通常在枚举过程中发送,但我们无法强制单独发送。

    此致,

    JMMN