This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:通过鼠标刷新时出现闪烁和屏幕偏移

Guru**** 2952460 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1102415/sn65dsi84-flicker-and-screen-shift-when-refreshing-by-mouse

部件号:SN65DSI84

SN65DSI84作为桥接芯片将mipi连接到双LVDS LCD。

问题: 通过鼠标刷新时出现闪烁和屏幕偏移  

鼠标无移动,屏幕如下所示。

通过 鼠标刷新,屏幕如下图所示闪烁,出现屏幕偏移。

 MIPI输出:RGB88.811万 MHz

LVDS:10个通道

屏幕:8位LCD面板分辨率1280 * 1024

SN65DSI84 0x12:0x1.611万-115MHZ

SN65DSI84其它寄存器配置如下:

0x09,0x00
0x0A,0x01
0x0B,0x18
0x0D,0x00
0x10,0x26
0x11,0x00
0x12,0x16
0x13,0x00
0x18,0x6c
0x19,0x00
0x1A,0x03
0x1b,0x00
0x20,0x00

0x21,0x05
0x22,0x00
0x23,0x00
0x24,0x00
0x25,0x04
0x26,0x00
0x27,0x00
0x28,0xb7
0x29,0x00
0x2A,0x00
0x2B,0x00
0x2C,0x00
0x2D,0x00
0x2E,0x00
0x2F,0x00
0x30,0x07
0x31,0x00
0x32,0x00
0x33,0x00
0x34,0x01
0x35,0x00
0x36,0x00
0x37,0x00
0x38,0x00
0x39,0x00
0x3A,0x00
0x3B,0x00
0x3C,0x00
0x3D,0x00
0x3e,0x00
0x0D,0x01
0x09,0x00

您能否帮助检查寄存器配置并提供故障排除建议? 谢谢。

此致,

陈苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苔丝

    通过 鼠标刷新,屏幕如下图所示闪烁,出现屏幕偏移。 ->他们是否将DSI84置于ULP状态?  

    如果他们设置soft_reset位,问题是否消失?

    谢谢

    David