This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS047:关于tsk (lim)

Guru**** 2835675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1100053/sn65lvds047-regarding-tsk-lim

部件号:SN65LVDS047

您好,支持团队。

客户询问我有关tsk (lim)的规格。

数据表注释"tsk (lim)定义为|最小-最大|差分传播延迟。"

-> 数据表上的最大tsk (lim)为1.2ns。  

   我的理解是 :|min - max|是|tphl_min - tphl_max|=| 1.4ns - 2.8ns |= 1.4ns,这是否正确?  

  如果不正确,我如何考虑?

谢谢,此致,

Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Higa,您好!

    让我来看看这一点,然后再与您谈谈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Barton-San

    您有任何更新吗?

    此致,

    Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Higa-san,

    tphl 和tphl规范是在 tsk (lim)规范在多个部件之间倾斜的每个通道上定义的。 此处的限制应比单 个通道差分 Prop延迟更严格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Barton-San

    感谢您的支持!

    此致,

    Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Higa-san,

    不用担心!