Other Parts Discussed in Thread: XIO2001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:XIO2001 你好。
根据XIO2001数据表,Vrx-diff-p-p MAX电压为1.2 V
如果电压高于1.2 V,是否存在任何风险?
本公司生产的板的Vrx-diff-p-p MAX电压为1.5 V
注释显示「VRX-DIFFp-p = 2*|VREFCLK+–VREFCLK-|」
PCIe标准规定绝对最大输入电压(单端)的最大电压为+PCIe 1.15 V
为什么VRX-DIFFp-p不是2.3 V?
此致
Jungo