This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811SEVM:发射器失真

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1101523/dp83tc811sevm-transmitter-distortion

部件号:DP83TC811SEVM
主题中讨论的其他部件:DP83TC811

我尝试测量发射器失真。

我想为变频器输入66.67MHz,但我不知道TX_TCLK在哪里。

我将DP83TC811 EVM设置为测试模式4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我不确定我是否正确理解您的问题。 是否要查找DP83TC811 EVM的TX_CLK引脚以测量传输时钟?  

    如果您需要这种方法,请参见以下TX_CLK的位置:

    --

    此致,

    林晓明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好
    ,我探测并测量了TCLK,但我无法观察66.67MHz。
    TX_TCLK与TCLK不同吗?
    或者设置是否不同? 

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉混淆了。 您可以通过 写入寄存器0462至0011来测量TX_TCLK至LED_0。 以下是寄存器的描述:

    --

    此致,

    林晓明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多亏了你们的支持,我才得以解决。

    发自内心地感谢您。