This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD74:切换特性

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD77

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1102061/sn65hvd74-switching-characteristics

部件号:SN65HVD74
主题中讨论的其它部件:SN65HVD77

大家好,

我有关于SN65HVD7x/147x开关特性的问题。

SN65HVD7x/147x系列支持400k,20M,50Mbps,并且每种切换特性都不同。
例如TR,TF = 100~750ns @500kbps,4~14ns @20Mbps,2~6ns @50Mbps。

这里的问题是,如果我们使用SN65HVD77/1477且信号速率为20Mbps,我们可以应用20Mbps交换特性?

此外,SN65HVD147x是比SN65HVD7x更高的ESD等级设备,但我们是否可以使用1467x系列作为7x系列的跌落替换?

此致,
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切换特性不取决于实际信号速率。 上升/下降时间旨在允许该速率,但降低速率不会改变信号边缘。

    通常,您使用较慢的设备来避免因较快的边缘而导致的EMI。

    具有较高ESD等级的设备是一种插入式替换件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Clemens的帮助!

    Kai,

    如果您有任何其他问题,请告知我们。

    此致,

    Eric Hackett