This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万I:问题:开机时PHY冻结

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1101621/dp83848i-issue-phy-freezes-on-power-up

部件号:DP8.3848万I
主题中讨论的其他部件:DP8.3848万VYB

您好,

每通电几百次,PHY就会冻结。PHY接收25MHz时钟,但不会在Rx_clk或TX_clk上返回任何内容。

当我们对PHY执行rst (不重新发送任何其他组件)时,PHY将解除冻结。MDIO正在工作,因此硬件或软件重置都能成功解除冻结PHY。

3.3V通过启动进行监控,没有过冲,启动时间为~1ms。

从通电重置时,还会监视RxD[0],线路稳定。

问题是否熟悉?

每次通电后执行软件重置是否足以确保启动时或稳定运行状态下不会出现此问题?

在DP8.3848万VYB上进行了相同的测试,但此产品未出现问题。由于该产品占用的空间不同,因此我无法切换使用它。

 PHY在正常操作和故障状态下的寄存器状态:

正常 失败
0x00 0x3100 0x3100
0x01 0x7849 0x7849
0x02 0x2000 0x2000
0x03 0x5C90 0x5C90
0x04 0x01E1 0x01E1
0x05 0x0000 0x0000
0x06 0x0007 0x0004
0x07 0x2001 0x2001
0x08 0x0000 0x0000
0x09 0x0000 0x0000
0x0A 0x0000 0x0000
0x0B 0x0000 0x0000
0x0C 0x0000 0x0000
0x0D 0x0000 0x0000
0x0E 0x0000 0x0000
0x0F 0x0000 0x0000
0x10 0x2800 0x4000
0x11 0x0000 0x0000
0x12 0x2E00 0x0000
0x13 0x0000 0x0000
0x14 0x00FF 0x0000
0x15 0x0015 0x0000
0x16 0x0100 0x0100
0x17 0x0001 0x0001
0x18 0x0000 0x0000
0x19 0x8021 0x8021
0x1A 0x0804 0x0804
0x1b 0x0000 0x0000
0x1C 0x0000 0x0000
0x1d 0x6011 0x6011
0x1E 0x003F 0x023D
0x1f 0x0000 0x0000

谢谢!

dor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dor,

    我有一些问题需要进一步调试:

    • 您是否可以在重置后共享注册状态?
    • 您是否提供了25MHz的晶振?
    • 您是否可以分享原理图
    • 是否可以在失败状态下尝试连接链接伙伴? 因为我看到了正常状态和失败状态,所以PHY无法链接。

    --

    此致,
    林晓明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    复位后将立即读取上面显示的寄存器。

    25MHz,由STM32F107的MCO提供。

    链路伙伴处于FAIL (故障)状态和NORMAL (正常)状态。读取寄存器后,MCU通过PHY进行正常状态通信,在FAIL (故障)状态下,除LED_SPEED打开(下拉)外,没有通信。

    Rx_clk和TX_clk在故障状态下失效,而X1具有25MHz时钟。通过reg 0x00执行软件重置可清除故障状态。  

    我们在MCU代码中添加了这样一个代码:每次MCU重置后,我们都会执行软件重置。我们通过此过程进行了2万 通电,从未出现故障状态。

    我们PHY的化学学:

    数据和控制线路直接连接到STM32F107相关引脚。

    谢谢!

    dor。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dor,

    单片机正在改变绑带设置,并在锁扣期间导致错误的绑带,我们怀疑这是一个可以做的事情。 我想再问一个问题,以便进一步检查 :

    • 您使用的是什么MAC接口?
    • 您是否能够从CLK_OUT引脚读取25MHz时钟速度?
    • 您的PHY是否在开机时冻结? 还是在一定时间后冻结?
    • 从您发送给我的示意图中,我们看到LED后面的电阻为4.99k,这与数据表推荐值不同。 这有什么理由吗? 如果没有,请按照数据表中的图6-1操作。
    • 连接到AVDD33时,您为什么增加33欧姆? 如果不是,请拆下该电阻器,并按照下图中的电源设置操作。
    • 参考时钟25MHz振荡器,应位于1.8V VDDIO域中。 如果VDDIO为2.5V或3.3V,则需要使用电容器分配器。 电容器建议:用于3.3V,CD1=CD2=27pF。 对于2.5V,CD1=27pF和CD2=16pF。
    • 复位引脚处于活动状态,请仔细检查复位底部设计

    --

    此致,

    林晓明