This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16F95QML-SP:最差情况功耗计算

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DS16F95QML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1102206/ds16f95qml-sp-worst-case-power-consumption-calculations

部件号:DS16F95QML-SP
主题中讨论的其他部件:DS16F95QML

我正在考虑对该部件进行绝对最差的情况分析,我想知道驱动器的输出是否也会影响 DS16F95QML的功耗。 我的系统当前有1 个DS16F95QML驱动程序连接到3 个DS16F95QML接收器。 当接收器和驱动器打开时,是否需要在ICC = 28mA的顶部进行额外计算? 我的印象是基本上是静态电流。 请告诉我这些信息是否足够,或者是否需要更详细的信息。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben,

    感谢您联系E2E。 正确的做法是,在考虑静态电流时,它具有更多电流,包括总线负载(终端)消耗的功率和总线上交流负载(电容)消耗的功率。 此博客 详细介绍了计算RS485功耗的所有不同考虑因素。 如果您有任何其他问题,请告知我们。

    此致,

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克-

    感谢您的支持。 我认为您没有发布博客链接。 您可以提供这种信息吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben,

    该句子中的单词'blog'是链接。 出于某些原因,E2E在文本中不表示超链接。

    此致,

    Eric Hackett