This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:如果VDD在VDD33之前不能稳定10 us,该怎么办?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1101468/tusb4020bi-what-if-vdd-can-t-be-10-us-stable-before-vdd33

部件号:TUSB4020BI

我们的主板使用TUSB4020BIPHP(R)

我想与您确认此 设计是否 可行。

-我们通过电容器将GRSTz连接到GND。

-由于我们的VDD是从VDD33生成的,因此我们无法在VDD33之前使VDD保持稳定。

问题是此设计是否仍然有效?

注意:主板已发送给制造商,我们希望提前确保我们可以返工或必须进行新的修订。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Firas您好!

    我无法访问原理图,但可以接受将VDD从VDD33采购。

    由于GRSTz引脚的内部上拉电压可达3.3V,因此VDD与VDD33斜坡正时的问题是,如果VDD33在VDD之前就已上升,而GRSTz上只使用了一个电容器,则重置可能在VDD通电之前结束。  在大多数应用中,只要VDD33和VDD斜台彼此靠近,这就不是问题。  您还可以将GRSTz上的电容器大小增加到2 UF或4.7 UF,以进一步增加重置计时。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  
    感谢您的回答,  
    您能否分享GRSTz连接到的内部电路的概念?

    当断言复位并由电阻器拉上以获得“1”时,漏极开路是否具有高阻抗?  

    此致,  

    Firas Abdel Ghani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Firas,您好!

    它是内部上拉较弱的缓冲区输入。  对于被动复位电路,只需要一个外部电容器。

    此致,

    JMMN