This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C385A:仅当显示为DE模式时的引脚映射

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90C385A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1102104/ds90c385a-pin-mapping-when-display-is-de-mode-only

部件号:DS90C385A

你好。

我想知道当显示屏仅处于DE计时模式时该怎么办,这意味着不需要Vsync或Hsync。  

我是否需要为电缆引脚提供GND,或者我只是不连接它们?

以下是显示数据表中的图片。 序列中突出显示的部分是Hsync和Vsync通常会出现的位置,与 DS90C385A的TxIN25和TxIN24相关。 如何处理这些针脚?

如果需要任何其他信息,我很乐意与您分享。  

提前感谢!

亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Arthur,

    如果未使用,应将这些引脚拉至地面!

    如果您有任何其他问题,请告诉我。

    谢谢!

    Lysny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这正是我所需要的。

    谢谢!