This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041PAPEVM:从USB主机控制PWRCTL1-4

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041PAPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1102087/tusb4041papevm-control-of-pwrctl1-4-from-usb-host

部件号:TUSB4041PAPEVM

您好,

我们将3种不同的USB2加密狗连接到此模块,用于Evalutaion,并连接到即将推出的定制板。

由于EVB模块和加密狗都可以从VBUS (总线电源)供电,USB2的电流限制为500 mA,我想知道如何控制Win10中USB主机或设备管理器的四个PWRCTL1-4输出?

我们希望从USB主机控制和关闭一个或多个USB端口,以减少新自定义应用中的电流消耗,这怎么可能?

此致,

OLA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ola,

    确定一些注意事项:

    TUSB4041PAPEVM未设置为总线供电的集线器,集线器和下行端口的所有电源均由外部电源适配器提供。

    下游端口的电源控制由USB主机使用USB命令控制,通常当主机枚举集线器时,它将同时打开所有端口。  无法单独控制端口电源。  可以将某些端口配置为"未使用",因此集线器将报告为2端口或3端口集线器,但只能在初始枚举之前进行配置,在正常操作期间不会更改。

    TUSB4041始终报告为自供电集线器。  请注意,在主机电源能够支持它的封闭应用中,它可用作总线供电的集线器,但USB总线供电的集线器通常不能在每个下行端口上支持500 mA。  仅需一个USB主机端口即可为USB 2.0 提供500 mA电流,如果集线器已连接,则无法为集线器和其他4 x 500 mA端口供电。

    此致,

    JMMN