This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESDS304:与UART收发器一起使用的ESDS304DBVR

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232, TPD2E007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1101939/esds304-esds304dbvr-used-with-uart-transceiver

部件号:ESDS304
主题中讨论的其他部件:MAX3232,TPD2E007

您好,

我正在使用 ESDS304DBVR ESD二极管,用于连接器端的Max 3232 UART收发器输出引脚TX和RX

使用这种ESD二极管,我无法检测到设备或进行通信。

一旦移除此ESD二极管,Max3232 ckt工作正常。请告诉我原因,如果此处使用的ESD二极管不正确,也建议使用其他ESD二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是3.6 V二极管。 RS-232信号最高可达±15 V

    您需要类似于TPD2E007的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,如果我们选择一个带电压参考的二极管并将其与Max3232 Vcc绑定,那么3.6V ESD二极管就能保持良好状态? 类似于 CDSOT236-0504C。然后VIO变为(GND-VIO) 0.5 至(VCC+VIO) 0.5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还检查 了PESD5V0L2BT,215,其中 VRWM为5V, VBR最大为8.2V,它可以正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您的测试中,电压低于8.2 V。但对于其他设备,电压可高达±15 V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kavitha,

    正如您已经提到的,在为您的应用选择二极管时,二极管的工作电压是一个重要的考虑因素。

    如果是RS-232信号,我们建议 使用TPD2E007DCKR ,它将有助于保护±13 V的信号

    如果您有其他问题,请告知我们。

    谢谢

    Erika