This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3202:使用VCC=0V的HD3SS3202。

Guru**** 2870640 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1101615/hd3ss3202-using-the-hd3ss3202-with-vcc-0v

部件号:HD3SS3202

您好,

在关闭模式下,我想使用HD3SS3202的VCC电压为0V。

我有两个问题。

问题1:当我继续使用VCC=0V的HD3SS3202时,HD3SS3202是否有损坏?

问题2:当VCC为0V时,是差分信号端口(A0,A1,B0,B1,C0, C1) 高阻抗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上田:

       问题1:如果在Vcc为0v时S针脚仍较高,则会使设备承担责任。

       问题2:当Vcc为0v时,差分信号端口应为高阻抗。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。

    我还有一个问题。

    当我继续使用VCC=0V,SEL=0V,oen=0V的HD3SS3202时,HD3SS3202是否有损坏?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如果VCC和控制针脚为0伏,则不会损坏。