This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:使用TUSB1044,VCC=0V

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1101565/tusb1044-using-the-tusb1044-with-vcc-0v

部件号:TUSB1044

您好,

在关闭模式下,我想使用TUSB1044的VCC电压为0V。

我有两个问题。

问题1:当我继续使用VCC=0V的TUSB1044时,TUSB1044是否有损坏?

问题2:当VCC为0V时,是差分信号端口(URX1,DRX1,UTX1,DTX1,URX2, DRX2,UTX2,DTX2) 高阻抗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当Vcc为0v时,差分信号应处于高阻抗状态。但如果某些控制针脚强制设置为高电阻,则它将返回驱动器件。 长期而言,这将损害设备责任。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。

    我还有一个问题。

    当我继续使用TUSB1044时,VCC=0V,所有控制针脚=0V,TUSB1044是否有损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下,没有损坏