This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:请求DRP加密狗指南

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1101543/tusb320-request-a-guide-for-drp-dongle

部件号:TUSB320

您好,TI团队

我想制作一个包括USB 3.0 1端口,以太网1端口的软件狗。 (以太网:USB 2.0 到以太网IC)

问题在于Ethenet必须通过USB集线器支持,但USB C必须执行DRP (双重角色,DFP或UFP)操作。

1.查看下面的结构图
  a. 何时 (1)* TUSB320DFP角色(USB C连接到OTG设备)
     -(1)*  :ID ->低(漏极开路)
     -(2)*:   保留UFP
     -(3),(4)*:    切换至'B'

  b. 何时(1)* TUSB320 UFP角色(USB C连接到PC)
      -(1)*    :ID ->高(外部上拉)
      -(2)*    :改为DFP
      -(3),(4)*:    切换至'A'

2.更改USB DFP <-> UFP时是否有任何预防措施?

- USB重置?

此致

郑某

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个问题:

    1:如何在(1)*上控制(2)*,因为DFP或UFP已被封装。

    2:ID应始终向上拉至高,当用作DFP时会变低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.使用(1)*的ID

    我了解当TUSB是DFP角色时,ID较低, 当端口是UFP角色时,ID因外部上拉而较高  

    如果我的理解是正确的,则似乎可以根据插入底部USB C连接器的端口的角色来控制(2)*。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    知道了,确保DFP或DRP需要VBUS开关。

    此致

    Brian