This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261-Q1:更新TUSB9261的固件

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9260, TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1099690/tusb9261-q1-update-the-firmware-of-tusb9261

部件号:TUSB9261-Q1
主题中讨论的其他部件:TUSB9260TUSB9261

您好,

您能告诉我如何通过Flashburner升级固件吗?  我尝试将固件从1.0 3升级到1.0 6,但闪存刻录机在编程后返回错误。

"未找到兼容设备...
请连接有效的TUSB926x设备
"

一旦对固件进行编程,eBurner.ko似乎就不会创建/dev/TUSB9260_X。 您是否还能告诉我最新Flashburner 源的位置?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您使用的是Linux系统吗? 另外,在尝试通过闪存器重新编程之前,应确保已擦除TUSB9261 SPI内存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,我设法让闪存器和内核模块在Linux上运行。  闪燃器是否支持"擦除"选项? 源代码有一些函数,但在注释中似乎不建议使用。  您能否共享最新的闪燃器代码?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我可以共享另一个独立于主程序包的擦除功能。  请接受我的朋友请求,以便我可以通过E2E DM向您发送软件。 完成后,请在您的原始主题上发帖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我已接受朋友邀请。 您可以 给我发送软件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我已通过E2E DM发送软件。