This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:RMII从属模式中的SPE芯片

Guru**** 2767965 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1095861/dp83td510e-evm-spe-chip-in-rmii-slave-mode

部件号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他部件:DP83TD510E

你(们)好

我正在使用DP83TD510E进行我的工业通信项目。

我已经提出了一个关于使用2块板作为媒体转换器的问题。 设置工作正常。 通信链路已建立。

现在,我想知道是否 可以进行以下设置。 检查连接图并告诉我是否正确。

请告诉我是否 会建立通信。

或者让我知道如何在RMII从属模式下使用SPE板。

谢谢

Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Priya:

    是的,这是可能的。
    请参阅EVM用户指南 https://www.ti.com/lit/ug/snlu271a/snlu271a.pdf中的3.2 部分

    --
    此致,
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已验证用户指南并对硬件进行了更改。 但通信未建立。

    我的查询是在一个设置中,DP88TD510E  配置 为RMII主控制 器,而在其他主板设置中 ,DP88TD510E 用作RMII从控制器。

    两个板都通过SPE连接器连接。

    此通信设置是否有效?

    谢谢

    Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Priya:

    PHY的MAC侧模式不会影响铜侧PHY的功能。 因此,无论510E是否为RMII主/从,510E PHY都应链接。

    您能否检查PHY是否能够链接? 这由EVM上的LED指示。
    两个PHY是否均可访问注册?

    --
    此致,
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Priya:

    您能否告诉我您的问题是否已解决?

    --
    此致,
    Gokul。