This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:CM过滤说明

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1100599/dp83td510e-cm-filtering-explanation

部件号:DP83TD510E

您是否可以向我介绍有关EVM上使用的CM过滤器以及数据表中的参考设计的讨论或基本原理? 具体而言,输出上的两个100pF帽到GND的选择是什么? 它们的具体目的是什么?  我比较的是在各种参考中发现的其他筛选安排。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    让我查看详细信息,并在本周结束前回复您。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    DP83TD510 PHY需要这些盖(C5和C6),以确保传输器具有更好的稳定性容差和瞬时响应。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    谢谢你。

    -标记