This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV0422:PDB切换后I2C响应之前的等待时间

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1101768/ds92lv0422-about-wait-time-before-the-i2c-responds-after-pdb-toggle

部件号:DS92LV0422

大家好,

 

我想知道PDB切换后I2C响应之前的等待时间。

 

我知道“在初始通电期间,I2C响应前需要10毫秒的延迟”。

所以,我想等待时间是10毫秒。

我的理解是否正确?

如果没有,请告知我们这一等待时间吗?

 

此致,

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,隐藏,

    是的,在PDB变为高电压后,您应等待至少10毫秒,然后再尝试与SER/DES设备进行I2C通信。

    但是,要详细说明,当PDB变高时,需要等待一段时间,直到SER/DES设备相互锁定,并允许连接设备之间进行正确通信。 您应该等到设备相互锁定后再尝试I2C通信。

    DS92LV042x数据表中的最大可能锁定时间定义为"t_PLD"和"t_DDLT"。 图7和图8还描述了SER/DES设备的锁定时间。

     

    视您的设置而定,您可能需要等待更长时间。 有关详细信息,请参阅数据表中的开关特性表。

    最佳,

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Justin San,

    感谢您的及时回复。

    此致,

    隐藏