This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT33:如果不使用通道,差分输入是否可以浮动?

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS31-EP, SN65LVDS33-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1101473/sn65lvdt33-could-the-differential-input-be-floated-if-the-channel-is-not-used

部件号:SN65LVDT33
主题中讨论的其他部件:SN65LVDS31-EPSN65LVDS33-EP

1) 如果 不使用该通道,SN65LVDT33-EP的差动输入是否可以浮动?  创建此线程时,我在部件号列表中找不到SN65LVDT33-EP,是否可以订购?

2)如果 不使用相关部件SN65LVDS31-EP的未使用通道,是否可以浮动输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    名为"SN65LVDT33-EP"的设备不存在。 只有SN65LVDS33-EP没有集成终端电阻器。

    未使用的输入不得浮动。 对于SN65LVDS33-EP,未使用的A/B输入应短路(直接短路或使用终端电阻器短路),以便故障保护使输出高电平。 对于SN65LVDS31-EP,您可以将未使用的A输入保持打开状态;它具有集成的下拉电阻器,不会浮动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)您的意思是我应该直接连接A和B还是使用 终端电阻器?   

    2)我是否可以直接连接A和B并将其接地?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的。

    2.是的,0 V是有效的输入电压。