This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV012A:LVDS至LVTTL转换器-->DS90LV012A和SN65LVELT23

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVELT23, DS90LV012A, DS90LV028A, DS90LT012A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1101795/ds90lv012a-lvds-to-lvttl-converter----ds90lv012a-and-sn65lvelt23

部件号:DS90LV012A
主题中讨论的其他部件:SN65LVELT23,, DS90LV028ADS90LT012A

您好!

我是LVDS的新手,我正在寻找LVDS至LVTTL转换器。

我找到了这些参考:DS90LV012A和SN65LVELT23,但我真的不知道这两者之间的区别。

SN65LVELT23是否需要100欧姆电阻器? 因为DS90LV012A需要它

这一点和封装的区别在于DS90LV012A可以管理一个转换,而SN65LVELT23可以实现2个转换?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Axel,

    您可能会发现本文档对 学习LVDS很有用,但这两种设备都需要外部100欧姆端接。 SN65LVELT23有两个通道。 我建议使用 DS90LV012A (单) 或 DS90LV028A (双)。  

    https://www.ti.com/lit/ug/snla187/snla187.pdf 

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Malik:

    非常感谢! 我将查看此文档。

    我确实打算使用DS90LV012A,但如果SN65LVELT23不需要100Ohm电阻,我会更喜欢这一个(出于实用目的,只需要转换器组件),而DS90LT012A似乎不会很快就有库存了。