This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:USB-2-MDIO连接故障

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1101823/dp83td510e-evm-trouble-with-usb-2-mdio-connection

部件号:DP83TD510E-EVM
主题:USB-2-MDIO中讨论的其他部件

我正在尝试为DP83TD510供电,并通过PC或USB充电器使用USB连接DP8.3822万。 我安装了J9跳线(USB电源),并将所有其它跳线设置为默认值(外部插针保持断开连接)。

LD1,LD2,LD4,D3 LED在通电时亮起(非LD3)。 DP8.3822万上的LED_0。 USB-2-MDIO软件无响应(未显示新的COM端口),连接电缆时100BASE-TX端口上无链路LED指示灯。

已在1.0 1.1 10笔记本电脑(Thinkpad t480)上安装ti_msp430driver_setup_Windows.Windows-windows,但在评估板通电时,Windows中未显示任何新设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    您是否将R24电阻从22欧姆更改为0欧姆? 请参阅以下文档中更新的2.3 用户指南中的Session EVM快速设置。 最新的EVM用户指南将于本周晚些时候发布。

    e2e.ti.com/.../Updated-510EVM-userguide.pdf

    --

    此致,

    林晓明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否,我想从USB供电,因此除了在J9上设置跳线外,我没有做任何更改。

    我遵循了3.1 章节3“USB电源选项”,该章节没有说明任何电阻器变化(即使在新的文档版本中)。 我认为2.3 中的快速设置指的是使用外部5-36V电源,我 现在不在使用。

    请注意,2.3 部分与Figure 2.6 中的描述冲突,后者说明如果使用USB电源,则只安装J9。

    如有必要,我可以切换到外部电源。 我认为由于主板没有外部电源,因此在默认情况下配置USB电源会更有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    很抱歉混淆了。  我们将在内部对此进行处理,并将用户指南更新到TI.com。 同时,请将R24电阻更改为0欧姆,并移除LED_0跳线[J20]以进行设置,并查看您是否能够使用USB。

    --

    此致,

    林晓明