This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万CR:DP8.3867万CR和DP8.3867万E之间的差异

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1101589/dp83867cr-difference-between-dp83867cr-and-dp83867e

部件号:DP8.3867万CR
主题中讨论的其他部件:DP8.3867万E

大家好,

1. DP8.3867万CR和DP8.3867万E之间有何区别? 请您帮助提供比较表吗?

2. 我们是否可以在 不更改BOM的情况下将DP8.3867万CRRGZ替换为DP8.3867万ERGZ?  

此致,

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hardy:

    以下是两个软件包之间的主要区别

    • DP8.3867万CR的温度范围为0至70摄氏度。 Dp8.3867万E的温度范围为-40至105摄氏度。

    --

    此致,

    林晓明