This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万I:DP8.3822万I IBIS模型查询

Guru**** 2805935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1101580/dp83822i-dp83822i-ibis-model-query

部件号:DP8.3822万I

您好,

我已经在 我的模拟工具中导入了TI网站上提供的DP8.3822万IRHBT的IBIS模型。 我观察到RD_P,RD_M,TD_P,TD_M,XI和XO等引脚都是NC,而且IBIS模型中没有为这些特定引脚提供引脚信息。您可以提供帮助吗?

 ,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于带有NC的引脚(如XO,XI等),没有IBIS模型模拟。 在这种情况下,我们建议对 DP8.3822万主板执行合规性测试。

    --

    此致,

    林晓明