This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:VDDIO = 1V8时LED电路

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1101629/dp83td510e-led-circuit-when-vddio-1v8

部件号:DP83TD510E

您好,

我拥有此IC的评估板,并希望将其与SOM连接,这要求RGMII接口参考1V8。 我可以向VDDIO-EXT供电,并且链路正在运行....但由于1V8电源和系列LED,LED不会亮起。 1V8过低,无法为LED供电;通常我会使用晶体管从较高的电压(例如 3V3)。 我的问题是:这会影响皮带电路吗? 是否有更好/更好的方法来实现此目的?

谢谢!

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    我们建议使用FET LED,其中FET LED的漏极侧为3.3V,FET的栅极侧直接连接到LED引脚,如果您需要将1.8V VDDIO用于FET的栅极侧以进行束带设置。 FET的源侧连接到LED。

    --

    此致,

    林晓明