This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:原理图回顾

Guru**** 2906800 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1101608/tusb212-schematic-review

部件号:TUSB212

您好,

请您帮助查看下面 的TUSB212示意图吗?

如果需要修改或有任何其他信息,请告诉我。谢谢!

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    原理图在这里看起来不错,下面有一条评论。 您是否可以共享此设计的结构图? 两个驱动程序是否都在同一端口上使用。  

    13岁以下:

    • 应在引脚4上使用测试点
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Malik:

    我在私人按摩中传达了细节。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    Redriver位于两个不同的端口上。 结构图看起来不错。