This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万IF:光纤和铜缆接口相同

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1101380/dp83822if-fiber-and-copper-interface-on-same

部件号:DP8.3822万IF

你(们)好

我们计划在设计中使用DP8.3822万IF PHY,它将通过MII接口连接到旧控制器。  

我们想知道相同的TX,RX引脚 RD_M,RD_P和TD_M,TD_P是否既可用作铜缆也可用作光纤。

IE如果 使用磁性和RJ45插孔 ,则该接口将作为100Base-T铜线工作,并将作为100 Base -Fx与光纤收发器工作。

此外,请告知我们设备是否有任何EOL计划。

此致

Eby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eby:

    是的,这种理解是正确的,如果使用磁性和RJ45插孔,接口将作为100Base-T铜线工作,并作为100Base-FX与光纤收发器工作。

    请参阅数据表的9.2 部分,了解每种情况的图表。  

    DP8.3822万近期没有EOL计划。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的确认。

    此致  

    Eby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eby:  

    不用客气。 现在关闭此线程,如果您还有其他问题,请开始新的线程。  

    谢谢!

    David