This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:I2C总线电平转换IC

Guru**** 2931900 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1101552/tca9617a-i2c-bus-level-translating-ic

部件号:TCA9617A
主题中讨论的其他部件:TCA9800

你(们)好  

请推荐合适的产品

条件如下

(1)相同电压可转换为相同电压(3.3V备用电源转换为3.3V主电源)

(2)容积小于0.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9800系列两侧的输出电压都很低,但需要卸下B侧的任何上拉电阻器。