This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001EVM:WinRom

Guru**** 2927760 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1100685/xio2001evm-winrom

部件号:XIO2001EVM
主题:XIO2001中讨论的其他部件

我需要WinROM v 3.1 或更高版本来   进行XIO2001 EEPROM编程。 我能知道如何下载它吗? 谢谢。

 我的电子邮件地址:

mamoru.matsuda@primemotion.com

 此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    WinROM程序 需要与PCI配置空间通信的设备驱动程序,如数据表中所述。   该程序在一段时间内未得到支持,并且驱动程序未得到维护。   这意味着该软件可能无法与现代操作系统配合使用。

    我希望了解我们是否有此软件的编译版本,我将在24小时内跟进。

    此致,

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Nicholaus,

    我们可以为此项目准备Windows 7-32位环境。
    我们已经为该项目确定了EVM研究和批量生产计划。
    谢谢你。

    此致,
    松田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matsuda,

    抱歉,我在查找此项目的编译版本时遇到问题。  请给我更多时间。

    此致,

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matsuda,  

    附件是WinROM 3软件。  它不再受支持,并且按原样提供。

    此致,

    Nicholaus

    e2e.ti.com/.../WinRom.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nicholaus,

    我收到了WinROM3程序。
    我完全解决了这个问题。
    感谢您的慷慨支持。

    此致,
    松田